alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Préparation pour l'hiver


L’hiver est à nos portes! Vous êtes-vous préparé?


linked in fr  you tube icone  facebook fr          icone de clavardage

L’été s’est étiré en longueur et nous voici sans transition rentré dans l’hiver! C’est le temps de changer les pneus pour assurer notre sécurité et celles des autres! Notre quotidien est fort occupé et pourtant nous ne négligeons pas ces adaptations car elles sont nécessaires. Pourquoi en serait-il autrement sur votre lieu de travail? L’hiver et ses températures extrêmes au Québec ont une incidence majeure sur certains de vos équipements. Êtes-vous vraiment préparé? Connaissez-vous les meilleures pratiques? Que risquez-vous si vous les négligez?


 

Un gel du système peut entraîner des temps d'arrêt, des pertes de revenus, des dépenses de fin d'année imprévues et bien des déceptions... Groupe Swagelok Québec  a rassemblé pour vous quelques réflexions pour vous aider à mieux faire face à nos hivers.

Etes-vous concerné?

 

Les conduites de procédés ou d'instrumentation, les équipements et les lignes, qu'elles soient privées ou d'utilité publique, tous ces éléments sont susceptibles de geler et d'être moins performants. Les pratiques de préparation à l'hiver devraient être appliquées dans les cas suivants:

- La température ambiante risque de descendre en dessous du point de changement de phase de votre fluide
- Le dépôt de cristaux, la formation d'hydrates, ou la séparation de phase peut se produire à n'importe quelle température
- De la glace se forme en raison de la réduction de la pression des gaz contenant de l'humidité
- La viscosité devient si élevée qu'un débit insuffisant se produit lorsque la température ambiante est trop basse
- La condensation conduit à la formation de composés corrosifs
- Vos lignes, généralement sèches, peuvent retenir l'humidité pendant le démarrage et l'arrêt

Voici ce que vous pouvez faire

1. ISOLER

Un matériau isolant peut être employé en complément pour empêcher la solidification des matériaux ou une augmentation de la viscosité. Mais cela ne fonctionne que si la température ambiante est suffisante pour que les opérations suivent leur cours normal, et si le temps d'exposition au froid est court. Pour une exposition à long terme, assurez-vous qu'une source de chaleur soit continuellement ajoutée au procédé. Gardez à l'esprit que même avec de la chaleur, les températures peuvent baisser pendant le démarrage / l'arrêt ou lors d'un bris. L'isolation doit être envisagée pour toutes les pièces en contact avec le fluide de votre système.

Solutions pour l'isolation - catalogue (EN)

2. CHAUFFER

Le chauffage est une méthode efficace pour protéger vos systèmes. Les autres méthodes ne devraient être utilisées qu'en dehors des applications critiques. Si vos opérations sont critiques, vous pouvez envisager des options telles que la traçage à la vapeur ou électrique de vos conduites, le gainage des vannes, des boyaux flexibles ou des tubes, ou même le regroupement de lignes similaires. Les boîtiers chauffants sont toujours populaires, mais n'oubliez pas de concevoir votre boîtier avec suffisamment d'espace pour travailler et d'y intégrer des regards pour lire vos instruments de mesures.

Traçage électrique et par vapeur - catalogue (EN)

3. VENTILER ET PURGER

Enlever les excédents de fluide de vos lignes et de votre équipement est essentiel. Les évents et les drains peuvent aider à éliminer les volumes morts où les liquides peuvent s'accumuler et geler. Pendant les arrêts ou les périodes de faible fonctionnement, envisager de drainer ou de purger complètement les conduites.

Options d'évents - catalogue (EN) Purgeurs et vannes de purge - catalogue

4. FAIRE UNE DÉRIVATION

Maintenir un flux continu dans vos lignes minimise le risque de gel de vos médias. L'ajout de lignes de dérivation aux points appropriés de votre procédé peut aider à préserver les conditions d'écoulement.

Cintreuses à tube manuelle

5. FAIRE CIRCULER DE L'AIR CHAUD

Une circulation d'air chaud autour des boîtiers de l'instrumentation, de votre équipement mais aussi au niveau des points de drainage peut aider à maintenir le cours normal de vos opérations.

Sous-systèmes prêts-à-monter


Protéger vos systèmes de tuyauterie et vos lignes contre le gel peut sembler banal. Pourtant,c'est souvent l'une des principales causes de temps d'arrêt imprévus pendant les mois d'hiver!

Pour plus d'information, Contactez-nous ou composez le 514.332.3651