Dispositifs de mesure illuminés
Soyez sûr de lire vos mesures aisément, en tout temps!
Swagelok propose désormais deux nouveaux cadrans uniques avec des options d'éclairage qui améliorent la visibilité dans les environnements à faible éclairage.
Ces options de face sont disponibles sur plusieurs modèles de manomètres et de thermomètres industriels, contactez-nous pour en savoir plus.
Cet éclairage, associé à des chiffres plus grands sur le cadran de l'instrument de mesure, facilite la lecture dans des environnements difficiles comme:
Nous vous proposons 2 options : les cadrans rétro-réfléchissants nécessitent une source de lumière (par exemple une lampe de poche) pour que le dispositif de mesure soit réfléchissant. Le cadran de la deuxième option, photo-luminescent, restera visible dans des conditions d'obscurité une fois la source de lumière retirée.
Optez pour un matériau rétroréfléchissant apposé sur le cadran! Cette couleur fluorescente absorbe la lumière UV invisible et réfléchit cette lumière supplémentaire ce qui rend le cadran plus visible. Pour commander vos cadrans choisissez parmi ces options:
Vous préférez la technologie photoluminescente? Celle-ci illumine tout l'avant du cadran de l'instrument pendant une période prolongée après avoir été exposé à une source de lumière pendant aussi peu que 10 secondes. L'aspect du cadran est blanc lorsqu'il n'est pas éclairé.
Pour plus d'information, Contactez-nous ou composez le 514.332.3651